earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation, WebStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 1.8, 1.9
15.04.2013

Alarmanhang öffnen

Der Alarmhang bietet Ihnen detailliertere Informationen über die Alarmursache.

Mehr zeigen
action_close

Sie können Anhänge zu den Alarmobjekten außer den Systeminformationsalarmen hinzufügen. Ein Anhang ist eine Verknüpfung, die auf ein Objekt im System hinweist. Wenn ein Alarm, der einen Anhang hat, ausgelöst wird, wird ein Büroklammer-Symbol im Alarmfenster und in den Alarmansichten angezeigt. Es ist auch möglich, den Anhang zu konfigurieren, um anzuzeigen, wann der Alarm ausgelöst wird.

Bei einem Anhang kann es sich um eine Sprachmitteilung, einen Report, ein Trenddiagramm, einen Zeitplan, eine Microsoft Word-Datei, eine PDF-Datei, eine Videoaufnahme oder um ein Pop-Up-Fenster handeln, das Informationen über den Alarm enthält.

Sie können den gleichen Anhang oder Satz von Anhängen in einem einzigen Arbeitsvorgang zu mehreren Alarmen hinzufügen. Sie können die Anhänge, die zu mehreren Alarmen gehören, auch in einem einzigen Arbeitsvorgang löschen. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen, der bereits an einen Alarm angehängt wurde, wird der spätere Anhang als Duplikat hinzugefügt.

In WebStation können Sie Anhänge öffnen, die sich auf Objekte im System beziehen. In WorkStation können Sie außerdem andere Anhangtypen öffnen, vorausgesetzt das Programm oder der Editor, das/der den Anhang öffnet, ist auf Ihrem Computer lokal installiert. Wenn es sich bei dem Anhang zum Beispiel um eine PDF-Datei handelt, können Sie die Datei öffnen, wenn der Adobe Reader oder ein ähnliches Programm auf Ihrem Computer installiert ist.

Alarmanhang öffnen
  • Klicken Sie in WorkStation oder WebStation im Alarm fenster mit der rechten Maustaste auf den Alarm, zeigen Sie auf Anhang und klicken Sie dann den Anhang an, den Sie öffnen möchten.

  • Alarmanhänge
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarms Pane Shortcut Menu