Les programmes horaires sont utilisées pour programmer la mise en marche et/ou l'arrêt d'une partie du système de gestion de bâtiment, comme un ventilateur, une porte ou un point de consigne. En utilisant un calendrier, il est possible de fixer le temps fonctionnement d'un ventilateur entre 8 heures et 17 heures chaque jour ouvré.
Les programmes horaires peuvent être remplacées par différents types d'exception. Par exemple, si vous voulez éteindre le ventilateur le dernier vendredi du mois à des fins de maintenance, vous pouvez utiliser une exception calculée. L'exception est ajoutée à la programmes horaire et éteint le ventilateur le dernier vendredi de chaque mois.
Si vous voulez éteindre le ventilateur pendant les vacances d'été, vous pouvez utiliser une exception calendrier. Dans ce cas, vous devez utiliser un calendrier existant qui définit les vacances d'été. Ce calendrier est ajouté à la planification en tant qu'exception et le ventilateur sera éteint pendant toute la période des vacances d'été définie par le calendrier.
La vue Basique de l'Éditeur d'horaire sert d'espace de travail pour planifier et concevoir un horaire. Vous utilisez cet éditeur pour créer, gérer et afficher des événements planifiés hebdomadairement et des événements spéciaux.
Pour plus d'informations, voir Basic View of the Schedule Editor .
L'Éditeur d'horaire offre un espace de travail dans lequel planifier et concevoir un calendrier. Vous pouvez utiliser cet éditeur pour créer, gérer et afficher des évènements hebdomadaires et des évènements exceptionnels.
Pour plus d'informations, voir Éditeur de programme dans WebStation .
Un programme horaire a un code couleur qui vous permet d'identifier les événements hebdomadaires et les événements spéciaux d'un simple coup d'œil. Ce code couleur peut vous être utile lorsque vous modifiez votre horaire ou que vous essayez de résoudre un problème.
Pour plus d'informations, voir Schedule Colors in WorkStation .
Un programme horaire a un code couleur qui vous permet d'identifier les événements hebdomadaires et les événements spéciaux d'un simple coup d'œil. Ce code couleur peut vous être utile lorsque vous modifiez votre horaire ou que vous essayez de résoudre un problème.
Pour plus d'informations, voir Couleurs de la planification dans WebStation .
Vous pouvez naviguer dans un programme horaire jour par jour, mois par mois ou année par année.
Pour plus d'informations, voir Navigation dans le calendrier de WorkStation .
Vous pouvez naviguer dans un programme horaire jour par jour, mois par mois ou année par année.
Pour plus d'informations, voir Barre d'outils de l'espace de travail d'horaire .
Les événements planifiés servent à contrôler différents types de dispositifs, par exemple, des lumières, des ventilateurs ou des portes.
Pour plus d'informations, voir Schedule Events .
Un calendrier est une liste de dates. Le calendrier fournit le programme horaire avec les dates auxquelles les événements spéciaux interviendront. Pour gagner du temps, plutôt que de saisir plusieurs événements spéciaux dans un programme horaire, vous pouvez faire référence à un seul calendrier.
Pour plus d'informations, voir Calendars in WorkStation .
Un calendrier est une liste de dates. Le calendrier fournit le programme horaire avec les dates auxquelles les événements spéciaux interviendront. Pour gagner du temps, plutôt que de saisir plusieurs événements spéciaux dans un programme horaire, vous pouvez faire référence à un seul calendrier.
Pour plus d'informations, voir Calendriers dans WebStation .
Vous pouvez créer trois types de programmes horaires: numérique, multi-états ou analogique. Vous créez un horaire numérique si l'horaire doit contrôler un dispositif avec deux états de sortie, par exemple Marche ou Arrêt. Vous créez un horaire multi-états si l'horaire doit contrôler un dispositif dont les états de sortie reposent sur plusieurs états, par exemple bas, moyen ou haut. Vous créez un horaire analogique si l'horaire contrôle un dispositif qui évalue la sortie avec des nombres réels.
Pour plus d'informations, voir Schedule Types .
Les horaires Xenta et Xenta Central peuvent être modifiés dans WebStation Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des événements hebdomadaires et exceptionnels. Vous pouvez attribuer et désattribuer des horaires Xenta centraux principaux. Les horaires Xenta et Xenta Central doivent être créés avec WorkStation
Pour plus d'informations, voir Planifications Xenta dans WebStation .