earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
4
Concept

Concept


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
08/02/2019

Présentation de WorkStation

WorkStation est votre interface principale pour votre EcoStruxure BMS. Vous utilisez WorkStation pour effectuer votre travail quotidien dans EcoStruxure BMS.

Se connecter à WorkStation

Vous vous connectez à WorkStation pour accéder de manière sécurisée aux fonctions de WorkStation. Vous pouvez vous connecter à WorkStation en tant qu'utilisateur Windows ou utilisateur EcoStruxure Building Operation. Votre administrateur système décide du type d'utilisateur sous lequel vous vous connectez.

Pour plus d'informations, voir Log on to WorkStation or WebStation .

Enregistrement du système

En tant que propriétaire, vous enregistrez votre système EcoStruxure BMS pour assurer que vous êtes informé des dernières informations sur le produit, offres correspondantes et mises à jour système. Ces informations vous permettent d'optimiser la maintenance et la fonctionnalité de votre système, de protéger la valeur de votre actif et de produire un bâtiment plus sain aux conditions de confort optimales.

Pour plus d'informations, voir Enregistrement du système .

Expérience utilisateur

L'espace de travail des interfaces utilisateur EcoStruxure Building Operation peut varier selon sa configuration. Un espace de travail typique dans EcoStruxure Building Operation contient des volets et des vues.

Pour plus d'informations, voir Expérience utilisateur .

Personnalisation

Dans WorkStation, vous pouvez, dans une certaine mesure, personnaliser votre espace de travail. Vous pouvez, par exemple, décider où s'affichent vos composants de l'espace de travail, tels que les Alarmes.

Pour plus d'informations, voir Personnalisation .

Fonctions de base

Pour obtenir une meilleure vue des objets dans les vues et les listes, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions, telles que les fonctions de filtre, de regroupement et de tri.

Pour plus d'informations, voir Fonctions de base .

Traiter des valeurs

Vous pouvez changer et forcer les valeurs à l'aide d'un graphique ou du volet Propriétés. Avec le volet Suivi de valeurs dans WorkStation, vous pouvez dynamiquement surveiller une valeur.

Pour plus d'informations, voir Modifier des valeurs .

Comment fonctionnent les alarmes

Vous êtes prévenu par des alarmes lorsque certains événements importants surviennent. Par exemple, si la température est trop basse ou trop élevée dans un bâtiment, si une fenêtre est ouverte ou si un dispositif est en panne, un ventilateur par exemple. L'administrateur système configure les alarmes et choisit la personne à qui envoyer l'alarme.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des alarmes .

Comment fonctionnent les événements

Tous les événements système, ainsi que les informations et les circonstances, sont consignés dans le journal d'événement. Ces enregistrements d'évènement peuvent être affichés dans le volet des évènements ou dans une vue d'évènement.

Pour plus d'informations, voir How Events Work .

Comment fonctionnent les programmes horaires

Les programmes horaires sont utilisées pour programmer la mise en marche et/ou l'arrêt d'une partie du système de gestion de bâtiment, comme un ventilateur, une porte ou un point de consigne. En utilisant un calendrier, il est possible de fixer le temps fonctionnement d'un ventilateur entre 8 heures et 17 heures chaque jour ouvré.

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les programmes horaires .

Comment fonctionnent les tendances

Vous utilisez les journaux de tendance pour enregistrer des valeurs, comme un capteur. Un journal de tendance peut également consigner des consommations, comme la consommation d'énergie ou d'eau.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des journaux de tendance .

Comment fonctionnent les graphiques

Les graphiques vous permettent d'afficher les vues d'ensemble du bâtiment, les valeurs des capteurs ou de modifier les points de consigne. Un graphique peut aussi contenir des liens vers des courbes de tendance, des listes de journaux de tendance, des sites Internet ou des vues de WorkStation et WebStation.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des graphiques .

Comment fonctionnent les documents

Vous pouvez ouvrir les documents stockés sur un serveur EcoStruxure BMS en utilisant le programme par défaut associé au type de fichier. Par exemple, un fichier .txt s'ouvre dans le Bloc-notes et un fichier .ppt dans PowerPoint.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des documents .

WorkStation Help

WorkStation Help met à votre disposition des informations qui vous permettront de comprendre et d'utiliser le système EcoStruxure BMS.

Pour plus d'informations, voir Aide WorkStation .

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Expérience utilisateur
  • Personnalisation
  • Fonctions de base
  • Modifier des valeurs
  • Mode de fonctionnement des alarmes
  • How Events Work
  • Comment fonctionnent les programmes horaires
  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Mode de fonctionnement des graphiques
  • Mode de fonctionnement des documents
  • Aide WorkStation
  • Démarrage de WorkStation
  • Quitter WorkStation