earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Modifica del PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic

Puoi modificare il PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic per le migliori prassi di sicurezza. Il PIN dell'adattatore Bluetooth è prodotto con un codice predefinito di 333666 e deve essere modificato in un codice sicuro prima di mettere in servizio il dispositivo. Configura la password per l'accesso Bluetooth nel controller RP.

Mostra di più
action_close

You enter a 6-digit PIN to configure the password for RP controller Bluetooth Low Energy (BLE) access. The default PIN for Bluetooth access is 333666 which you should change at first use. Changing the property and then saving your changes overwrites the default PIN, or any previously-set PIN. A factory reset returns the PIN to its default.

Avviso

POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY, AND CONFIDENTIALITY

Change default passwords at first use to help prevent unauthorized access to device settings, controls, and information.

Failure to follow these instructions can result in loss of data or equipment damage.

To change the RP controller Bluetooth 6-digit PIN
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, expand the BACnet Interface and then select the IP network.

  2. Select the RP controller.

  3. Expand the device folder and click System .

  4. In the List view , click Settings.

  5. In the File menu, click Properties .

  6. In the Bluetooth pin box, enter a 6-digit numeric PIN.

    The PIN is validated, so you should ensure that it is 6 numeric characters only. Leading zeroes are permitted.

    For Cybersecurity purposes, the following criteria are applicable:

    • The number you enter does not display in the interface and no confirmation appears when you finish.

    • The PIN is automatically downloaded on hosting (that is, the EcoStruxure BMS database PIN overwrites the locally set PIN)

    Avviso

    You can mass configure the BLE 6-digit PIN for multiple RP controllers. Use the Search function in WorkStation to locate the controllers and then use the Settings object and its Bluetooth pin property to change them.

  7. Click Save .

Avviso

POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY, AND CONFIDENTIALITY

Change default passwords at first use to help prevent unauthorized access to device settings, controls, and information.

Failure to follow these instructions can result in loss of data or equipment damage.

Per modificare il PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic
  1. Collega all'adattatore. Per maggior informazioni, consulta Collegamento a un controllore tramite Bluetooth .

  2. Nella pagina Gestione dispositivo Bluetooth , nel campo PIN, digita il nuovo PIN e seleziona Aggiorna .

  3. Il tuo telefono cellulare o computer portatile Windows 10 ti richiede di disassociarti dall'adattatore. Seleziona Permetti .

  4. L'applicazione mobile Commission ritorna alla pagina Dispositivi Bluetooth . Sull'adattatore, spingi il pulsante LED per avviare l'abbinamento.

  5. Nell'applicazione mobile Commission seleziona l'adattatore e quindi seleziona Collega

  6. Nella pagina Gestione dispositivo Bluetooth , seleziona Trova i dispositivi .

  7. Il tuo telefono cellulare o computer portatile Windows 10 ti richiede il PIN dell'adattatore. Inserisci il nuovo PIN e seleziona Permetti .

  8. Il tuo dispositivo mobile o computer portatile Windows 10 indica che l'abbinamento ha avuto esito positivo. Seleziona Chiudi .

    Avviso

    Assicurati di abilitare la proprietà del bus del sensore sull'oggetto delle impostazioni del controller RP. In caso contrario, l'adattatore Bluetooth non funzionerà. Per maggior informazioni, consulta BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Hai modificato con successo il PIN dell'adattatore e puoi collegarti a un controllore.

  • Adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab