earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
Funzionalità: Ingegneria, Hardware, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic

L'adattatore Bluetooth SpaceLogic consente di stabilire una connessione Bluetooth ai modelli di controller SpaceLogic ed EasyLogic. Per collegarsi a un dispositivo tramite l'adattatore Bluetooth SpaceLogic, uno SpaceLogic Sensor deve essere collegato tramite filo al controller.

Mostra di più
action_close

Puoi scegliere tra diverse opzioni per collegare l'applicazione mobile Commission a uno o più controller BACnet/IP.

Connetti via cavo

Puoi utilizzare un cavo Ethernet CAT5e o CAT6 per collegare un computer portatile Windows che esegue l'applicazione mobile Commission a uno o più controller BACnet/IP, utilizzando uno dei due seguenti metodi:

  • Una connessione diretta a una porta Ethernet libera su un controller

  • Una connessione a un interruttore Ethernet a cui sono collegati anche uno o più controllori

Avviso

Quando colleghi l'applicazione mobile Commission del computer portatile a uno o più controller BACnet/IP via cavo, devi utilizzare uno dei tre metodi di indirizzo IP:

  • Inserisci un server DHCP per assegnare indirizzi dinamici ai controller.

  • Nei casi in cui non sia incluso un server DHCP, usa AutoIP per assegnare indirizzi dinamici ai controllori.

  • Nei casi in cui non sia incluso un server DHCP, assegna indirizzi dinamici ai controller.

Avviso

Non è necessario conoscere l'indirizzo IP dell'applicazione mobile Commission perché non serve per il rilevamento dei dispositivi BACnet. Per maggior informazioni, consulta BACnet Device Discovery .

Avviso

Quando la porta Ethernet 2 del controller BACnet/IP non viene utilizzata dalla rete del controller, è possibile connettere l'applicazione mobile Commission utilizzando tale porta senza interruzioni o hardware aggiuntivo. Quando la porta Ethernet 2 del controller BACnet/IP viene utilizzata dalla rete del controller (ad esempio, in una topologia di rete a margherita o RSTP), puoi aggiungere uno switch o hub temporaneo per garantire che la connettività venga mantenuta mentre l'applicazione mobile Commission è in funzione.

Se la porta Ethernet 2 non verrà utilizzata, puoi disabilitarla per scopi di sicurezza della rete configurando le proprietà della porta Ethernet 2 sulla scheda Base del controller BACnet/IP. Per maggior informazioni, consulta BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Controller singolo
 
action_zoom_plus_stroke Connessione diretta via cavo tramite una porta Ethernet sul controller
Figura: Connessione diretta via cavo tramite una porta Ethernet sul controller
 
action_zoom_plus_stroke Connessione cablata tramite uno switch Ethernet
Figura: Connessione cablata tramite uno switch Ethernet

Per maggior informazioni, consulta Collegamento al controller singolo BACnet/IP tramite cavo .

Rete di controlleri
 
action_zoom_plus_stroke Connessione di rete cablata tramite una porta Ethernet su un controller
Figura: Connessione di rete cablata tramite una porta Ethernet su un controller
 
action_zoom_plus_stroke Connessione di rete cablata tramite uno switch Ethernet
Figura: Connessione di rete cablata tramite uno switch Ethernet

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite cavo .

Connetti in wireless

Collega l'applicazione mobile Commission in modalità wireless a una rete di controller BACnet/IP, utilizzando un router WiFi o un punto di accesso wireless.

Router wireless

In molti casi è possibile impostare una rete WiFi temporanea, utilizzando un router WiFi che contenga un server DHCP. Il server DHCP fornisce gli indirizzi IP ai controller BACnet/IP e all'applicazione mobile Commission. Il router scelto deve avere un intervallo di indirizzi IP configurabile.

 
action_zoom_plus_stroke Connessione WiFi tramite router WiFi
Figura: Connessione WiFi tramite router WiFi

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite router WiFi .

Access point Wireless

È anche possibile connettere l'applicazione mobile Commission alla rete del controller utilizzando un punto di accesso wireless. Il punto di accesso deve essere collegato in rete con un server DHCP, che serve l'indirizzo IP. In genere, il punto di accesso è collegato alla porta 2 dell'AS-P, che è configurata per il doppio IP.

 
action_zoom_plus_stroke Connessione WiFi tramite un punto di accesso wireless
Figura: Connessione WiFi tramite un punto di accesso wireless

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite un punto di accesso wireless .

Avviso

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Per il collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic
  1. Nella vista Collega , seleziona Bluetooth .

  2. Rimuovi il coperchio protettivo dell'adattatore. Con il pulsante LED rivolto verso di te, inserisci l'adattatore nello SpaceLogic Sensor.

    Avviso

    Se l'adattatore non si accende, consultare l'argomento relativo alla risoluzione dei problemi. Per maggior informazioni, consulta Adattatore Bluetooth non acceso .

  3. Premi il pulsante del LED per avviare la modalità di abbinamento (promozione).

    Avviso

    La modalità di abbinamento dura 60 secondi. Dopo questo tempo, dovrai premere di nuovo il pulsante LED per avviare la modalità di abbinamento (promozione).

    Il LED blu lampeggia rapidamente On per 1 secondo e Off per 1 secondo con un modello ripetitivo mentre si trova in modalità promozione. Per maggior informazioni, consulta Funzionalità LED Bluetooth .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Nell'applicazione mobile Commission, nella pagina dispositivi Bluetooth , seleziona l'adattatore e quindi seleziona Collega .

    Il LED blu è acceso con luce fissa (modalità connessa) se accoppiato correttamente al controllore.

  5. Nella pagina di gestione del dispositivo Bluetooth , eseguire due attività opzionali:

  6. Seleziona Trova i dispositivi .

  7. Il tuo telefono cellulare o computer portatile Windows 10 ti richiede il PIN dell'adattatore. Inserisci il PIN e seleziona Permetti .

    Avviso

    Il tuo dispositivo mobile o computer portatile con Windows 10 ricorderà il PIN dell'adattatore dopo che ti sei collegato all'adattatore. Non dovrai inserire di nuovo il PIN a meno che non avrai dimenticato l'adattatore o modificato il PIN.

  8. Quando il PIN è stato inserito correttamente, seleziona Chiudi .

  9. Nella pagina Elenco dispositivi , seleziona la casella di spunta vicino al controller e seleziona Successivo .

Quando vedi la pagina Impostazioni dispositivo , sei collegato correttamente al controller.

Avviso

L'adattatore deve restare inserito nello SpaceLogic Sensor corrispondente per tutte attività di messa in servizio del dispositivo. La rimozione dell'adattatore ti scollega dal controller. In maniera simile, se sei scollegato dal tuo dispositivo mobile dovrai chiudere l'applicazione mobile Commission o passare a un'altra applicazione sul tuo dispositivo.

  • SpaceLogic Bluetooth Adapter
  • Panoramica dell'applicazione mobile Commission
  • Installing SpaceLogic Bluetooth Adapter on a SpaceLogic Sensor
  • Flusso di lavoro di connessione per l'applicazione mobile Commission
  • Aggiornamento del firmware dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Modifica del PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic