earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2
2020/2/12

配置菜单

配置菜单是一组预先设计的对象和值,让设备调试更快、更简单。配置菜单是从映像文件导出和下载。将配置菜单下载至 SmartX IP 控制器以调试控制器。

配置控制器工作流

您可将包含配置菜单的应用程序映像下载至 SmartX IP Controller 以配置设备。使用该工作流通过 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序来实施配置菜单。相关信息可在流程图后的章节中找到。

有关更多信息,请参阅 使用配置菜单工作流配置控制器 .

将配置菜单下载至 SmartX IP Controller

您可将配置菜单下载至 SmartX IP Controller 以配置设备。

有关更多信息,请参阅 将配置菜单下载至 SmartX IP Controller .

通过配置菜单修改设备属性

在将配置菜单下载至控制器之后,您可通过配置菜单查看和修改设备属性,以完成设备调试。

有关更多信息,请参阅 通过配置菜单修改设备属性 .

  • eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述
  • 使用配置菜单工作流配置控制器
  • 将配置菜单下载至 SmartX IP Controller
  • 通过配置菜单修改设备属性