您可将包含配置菜单的应用程序映像下载至 SmartX IP Controller 以配置设备。使用该工作流通过 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序来实施配置菜单。相关信息可在流程图后的章节中找到。
将应用程序映像文件传输到移动设备或 Windows 10 笔记本电脑。
有关更多信息,请参阅 将应用程序映像文件传输 .
将 eCommission 应用程序连接到控制器。
有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 连接至设备 .
有关更多信息,请参阅 通过蓝牙连接至控制器 .
将应用程序映像下载到 SmartX IP Controller。
有关更多信息,请参阅 将映像文件下载到 SmartX IP Controller .
将配置菜单下载至 SmartX IP Controller。
有关更多信息,请参阅 将配置菜单下载至 SmartX IP Controller .
查看属性值并根据需要修改它们。
有关更多信息,请参阅 通过配置菜单修改设备属性 .