earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2023
2024/5/21

管理仪表更换

您必须在每次更换仪表时管理仪表配置和值。

显示更多
action_close

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

您可以使用 WorkStation 创建和配置仪表功能。

例如,在下图中,趋势日志中的仪表功能会每月一号记录一个仪表。二月中旬,仪表会转换到 00000。仪表消耗计算图每个月会打印消耗。

 
action_zoom_plus_stroke 仪表趋势日志
图: 仪表趋势日志

计算功能支持负仪表消耗值,它可用于处理您需要减去消耗量的情况,例如现场产生能量引起的消耗。

当用新仪表实际更换旧仪表时,您必须配置趋势日志的仪表功能,方法是添加旧和新仪表的配置和值。这些配置和值是处理仪表转换或计算与仪表更换无关的消耗的基础。 有关更多信息,请参阅 管理仪表更换 .

 
action_zoom_plus_stroke 您可以在“管理仪表更换”对话框中输入旧仪表和新仪表的值。
图: 您可以在“管理仪表更换”对话框中输入旧仪表和新仪表的值。
注释:
  • In order for a meter rollover to be managed correctly in the meter trend log and to ensure logging starts at the correct energy reading value, you enter previous meter and new meter information in the Manage replacement of meter dialog box. 有关更多信息,请参阅 管理仪表更换 .

管理仪表更换
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格,选择要管理其仪表配置的趋势日志。

  2. 文件 菜单中,点击 属性

  3. 结束时间 框中,输入旧仪表的结束时间。

  4. 结束值 框中,输入旧仪表在更换时的值。

  5. 开始时间 框中,输入新仪表的开始时间。

  6. 开始值 框中,输入新仪表的当前值。

  7. 仪表常数 框中,输入新仪表的常数值。

    重要:
    • 如果趋势日志中未使用单位换算,输入新仪表的常数,例如,旧趋势日志以克为单位进行计数,新仪表趋势日志以千克 (10 3 ) 为单位进行计数,则输入 1000。

    • 如果趋势日志中使用了单位换算 - 请勿更改仪表常数。

  8. 最小值 框中,输入新仪表转换时的第一个值。

  9. 最大值 框中,输入新仪表转换前的最后一个值。

  10. 点击 确定

  • 仪表功能
  • Meter Trend Log Calculation Fails
  • Manage Replacement of Meter Dialog Box
  • Change of Value Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Interval Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Manual Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Variable Triggered Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Extended Trend Log Properties – Meter Info Tab