Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
17/12/2022

Manually Transferring Records to the Extended Trend Log

You force a transfer of records from a trend log to its connected extended trend log even though the set transfer threshold is not reached.

Mostra di più
action_close

You use an extended trend log to store records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log​ or another extended trend log.

Puoi creare e configurare Trend Log estesi da WorkStation.

Avviso
  • Il trend log esteso non può registrare una variabile

  • Il trend log esteso riceve il valore iniziale del trend log collegato.

  • Non collegare più di un trend log esteso a un trend log o a un altro trend log esteso. Se un trend log è collegato a due o più trend log estesi, possono verificarsi conflitti critici.

  • Il trend log esteso deve avere la stessa unità del trend log monitorato per visualizzazione correttamente i valori.

 
action_zoom_plus_stroke Non collegare più di un Trend Log esteso a un Trend Log o a un Trend Log esteso.
Figura: Non collegare più di un Trend Log esteso a un Trend Log o a un Trend Log esteso.

Il Trend Log esteso viene spesso salvato su un Enterprise Server o un Entreprise Central di livello più alto e con maggiore capacità rispetto al dispositivo dell'Automation server in cui è salvato il Trend Log ordinario. Questa maggiore capacità di archiviazione consente all'Enterprise Server o all'Enterprise Central di archiviare più registrazioni prima di sovrascrivere quelle vecchie. Il Trend Log esteso può essere visualizzato in un elenco di Trend Log o in un grafico del Trend.

Puoi configurare il Trend Log esteso per trasferire i dati in diversi modi: registrazione intelligente, percentuale, intervallo di tempo o trasferimento forzato.

Tabella: Criteri di trasferimento del Trend Log esteso

Funzione

Spiegazione

Registrazione intelligente

Aggiorna automaticamente il tasso di trasferimento in relazione alla frequenza delle registrazioni, alla velocità di rete e alla capacità del server EcoStruxure BMS che gestisce il Trend Log e il Trend Log esteso.

Soglia

Trasferisce registrazioni ogni volta che viene raggiunto un particolare limite percentuale di registrazioni sul Trend Log.

Massimo intervallo di trasferimento

Trasferisce registrazioni secondo un intervallo di tempo specifico anche se non è stata raggiunta la soglia o la condizione di registrazione intelligente.

Trasferimento della variabile di trigger

Trasferisce le registrazioni quando innescate da una variabile che cambia di stato da falso a vero, per esempio un programma orario digitale. Il trasferimento si verifica indipendentemente dalla soglia di trasferimento. Questa funzione può essere utilizzata per fare in modo che il Trend Log esteso contenga tutte le registrazioni, per esempio per generare un report completo alla fine di ogni mese.

Trasferimento forzato

Eseguito dall'utente per forzare manualmente un trasferimento anche se la soglia di trasferimento non è stata raggiunta.

Quando crei trend log estesi per i trend log di BACnet, assicurati di creare il trend log esteso sullo stesso server EcoStruxure BMS che ospita il dispositivo BACnet o Xenta e il suo trend log. Ciò assicura che essi restino sincronizzati nel caso in cui il server deve essere ripristinato.

Per maggior informazioni, consulta Extended Logging for External BACnet Trend Logs Workflow .

Per maggior informazioni, consulta Trend Logs for Xenta LonWorks Devices .

 
action_zoom_plus_stroke Trend Log esteso che trasferisce le registrazioni da un Trend Log ogni volta che il Trend Log supera un volume di registrazione del 20%, oppure ogni ora.
Figura: Trend Log esteso che trasferisce le registrazioni da un Trend Log ogni volta che il Trend Log supera un volume di registrazione del 20%, oppure ogni ora.

Quando modifichi una registrazione in un Trend Log esteso, i cambiamenti non influiscono sul Trend Log connesso. Se modifichi una registrazione nel Trend Log, i cambiamenti vengono trasferiti al Trend Log esteso la prossima volta che si verifica un trasferimento. Puoi modificare sia il Trend Log che la registrazione corrispondente nel Trend Log esteso, tuttavia, in alcune circostanze, la modifica viene scritta due volte nel Trend Log esteso:

  • la registrazione nel Trend Log esteso è aggiornata manualmente

  • la corrispondente modifica viene trasferita dal Trend Log al Trend Log esteso

L'elenco dei Trend Log o il grafico del Trend mostrano l'ultimo valore scritto di una registrazione modificata.

Esempio 1: modifichi una registrazione in un Trend Log collegato a un Trend Log esteso. Il Trend Log esteso viene aggiornato con la registrazione modificata. Dopo il trasferimento, devi aggiornare la registrazione corrispondente nel Trend Log esteso. L'elenco dei Trend Log e il grafico del Trend collegati al Trend Log esteso mostrano l'ultimo valore della registrazione, che in questo caso è la modifica apportata al Trend Log esteso.

Esempio 2: modifichi una registrazione in un Trend Log collegato a un Trend Log esteso. Prima che il Trend Log esteso sia aggiornato con la registrazione modificata, devi modificare la registrazione corrispondente nel Trend Log esteso. Dopo un certo tempo, il Trend Log trasferisce la propria registrazione modificata sul Trend Log esteso. L'elenco dei Trend Log e il grafico del Trend collegati al Trend Log esteso mostrano il valore della voce di registro modificata e non il valore della voce del Trend Log esteso modificata. In questo caso, l'elenco dei Trend Log e il grafico del Trend mostrano l'ultimo valore scritto sul Trend Log esteso, non l'ultimo valore modificato.

Puoi visualizzare tutte le modifiche, trasferite automaticamente o aggiunte manualmente, nella cronologia delle registrazioni.

Panoramica dell'archivio

Archiving is the process of preserving historical data, which is comprised of selected events and extended trend logs. For example, some facilities are required to maintain archives to comply with government regulations. Another example is in secure facilities where they must maintain records of who logged in or who changed setpoints. Archiving is not a backup function because archive data cannot be imported back into the system.

Per maggior informazioni, consulta Archiving Overview .

Supporto contatore Trend Log estesi

Puoi vedere le proprietà del contatore del trend log collegato, se il contatore è abilitato. Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

To manually transfer records to the extended trend log
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where the extended trend log is located.

  2. Select the extended trend log that you want to transfer records to.

  3. On the Actions menu, point to Activation and then click Force transfer .

The monitored trend log is now transferred to the extended trend log.

  • Trend Log estesi
  • Actions Menu – Activation Submenu