earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
15/03/2024

Programmi orari multistato

A multistate schedule controls a device that has output states based on integers or positive whole numbers including zero.

Per esempio, puoi creare un programma orario settimanale multistato vincolato a un valore multistato per controllare un'unità di trattamento dell'aria in un immobile ad uso uffici. Per regolare la circolazione dell'aria dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, puoi impostare il valore su 2 (occupato) quando il programma orario è attivo, e su 1 quando è inattivo.

 
action_zoom_plus_stroke Programma orario multistato
Figura: Programma orario multistato
  • Tipi di programma orario
  • Creating a Multistate Schedule
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View