Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
17/12/2022

Creating a Multistate Schedule

You create a multistate schedule to control the state of a multistate value.

Mostra di più
action_close

A multistate schedule controls a device that has output states based on integers or positive whole numbers including zero.

Per esempio, puoi creare un programma orario settimanale multistato vincolato a un valore multistato per controllare un'unità di trattamento dell'aria in un immobile ad uso uffici. Per regolare la circolazione dell'aria dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, puoi impostare il valore su 2 (occupato) quando il programma orario è attivo, e su 1 quando è inattivo.

 
action_zoom_plus_stroke Programma orario multistato
Figura: Programma orario multistato

To create a multistate schedule
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the EcoStruxure BMS server or the folder where you want to create the schedule.

  2. On the File menu, point to New and then click Schedule .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Multistate Schedule .

  4. In the Name box, type a name for the schedule.

  5. In the Description box, type a description for the schedule.

  6. Click Create .

Now you can add events to the multistate schedule and bind it to a multistate value.

  • Tipi di programma orario
  • Programmi orari multistato
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Binding a Multistate Value to a Multistate Schedule
  • Aggiunta di un evento settimanale
  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario
  • Aggiunta di un evento di eccezione per una data
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page