earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2022, 2023
14/03/2024

Fonctions de base

WebStation has a many functions that help you work efficiently. You can search for and organize objects, and you can get help using the online help.

Se connecter à WorkStation ou WebStation

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Pour plus d'informations, voir Se connecter à WorkStation ou WebStation .

Configuration régionale et configuration de thème

You can change regional settings and use different themes to adapt WebStation to your region and your screen.

Pour plus d'informations, voir Configuration régionale et configuration de thème .

Espace de travail

The workspace in WorkStation and WebStation is the area where you perform all tasks at your site, such as acknowledging alarms and viewing trend logs.

Pour plus d'informations, voir Espaces de travail .

Rechercher, trier et filtrer

WebStation has features to help you in your daily work. For example, you can search for, sort, and filter objects.

Pour plus d'informations, voir Rechercher, trier et filtrer .

Modifier des valeurs

You can change and force values using a graphic or the Properties pane. Using the Watch pane, you can dynamically monitor a value.

Pour plus d'informations, voir Modifier des valeurs .

Aide dans WebStation

The EcoStruxure BMS Help provides you with information on how to handle and understand the system.

Pour plus d'informations, voir Aide dans WebStation .

Configuration de la sécurité dans WebStation

For security reasons, the default configuration for WebStation is, for example, not to allow external content to be embedded.

Pour plus d'informations, voir Security Configuration in WebStation .

Désactivez les animations inutiles

WebStation prend en charge la désactivation des animations inutiles. La désactivation ne peut être effectuée que dans le système d'exploitation. Pour désactiver les animations inutiles, reportez-vous à votre système d'exploitation. La désactivation des animations inutiles n'affecte pas les graphiques animés, tels que les graphiques TGML dans WebStation.

  • Vue d'ensemble de WebStation
  • Espaces de travail
  • Configuration régionale et configuration de thème
  • Se connecter à WorkStation ou WebStation
  • Rechercher, trier et filtrer
  • Modifier des valeurs
  • Aide dans WebStation
  • Security Configuration in WebStation