Una programación puede tener dos tipos de eventos: eventos semanales y eventos de excepción. Los eventos semanales se producen cada semana en momentos especificados. Los eventos de excepción se producen cuando la programación difiere de la programación semanal, por ejemplo, durante las vacaciones. Los eventos de excepción anulan los eventos semanales cuando hay una superposición.
Para cada programación, excepto programaciones Xenta, puede definir un valor predeterminado. El valor predeterminado se aplica cuando los eventos de excepción y los eventos semanales finalizan o ceden el control. Por ejemplo, el evento semanal para un ventilador finaliza a las 17:00. El ventilador funcionó con un valor de 3 (alto) durante el evento. No hay eventos programados tras el evento semanal. Ya que ha asignado 0 como valor predeterminado, el ventilador se ajusta el valor predeterminado y vuelve a 0 (apagado). El valor permanece en 0 hasta el próximo evento programado.
Los eventos se producen en el siguiente orden:
Eventos de excepción
Eventos semanales
Valor predeterminado
Las programaciones Xenta no tienen valores por defecto.
Ejemplo:
El evento semanal de un ventilador se establece de "8:00 - 17:00". Se establece un evento de excepción de "17:00 - 20:00" para una fecha específica. El evento de excepción anula el evento semanal de forma que el ventilador solo funciona de 17:00 a 20:00 en la fecha especificada.
Los eventos del programa Xenta se producen en el siguiente orden:
Eventos de excepción
Eventos semanales
Un evento semanal se produce cada semana regularmente y durante un período de tiempo ampliado. Puede programar más de un evento semanal para cada día de la semana.
Para obtener más información, consulte Eventos semanales en WorkStation .
Un evento semanal se produce cada semana regularmente y durante un período de tiempo ampliado. Puede programar más de un evento semanal para cada día de la semana.
Para obtener más información, consulte Eventos semanales en WebStation .
Un evento de excepción se produce en lugar de los eventos semanales programados para una fecha simple, un rango de fechas, una fecha calculada o una referencia de calendario.
Para obtener más información, consulte Eventos de excepción en WorkStation .
Un evento de excepción se produce en lugar de los eventos semanales programados para una fecha simple, un rango de fechas, una fecha calculada o una referencia de calendario.
Para obtener más información, consulte Eventos de excepción en WebStation .
La prioridad es un número que se corresponde con un nivel predefinido de importancia. Cuando se usa en las programaciones, los números de prioridad oscilan de uno a dieciséis. Uno es la prioridad más importante o alta, y dieciséis la prioridad inferior.
Cuando crea una programación, la zona horaria del servidor SmartStruxure que contiene la programación determina la ejecución de los eventos. Si la programación se copia en un servidor SmartStruxure con una zona horaria diferente, las horas y fechas especificadas se relacionan a la nueva zona horaria.