earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/08/2018

Modifica o eliminazione di un evento settimanale su un programma orario Xenta in WebStation

Si modifica un evento settimanale per modificare l'intervallo di tempo, l'ora di inizio e di arresto, o i giorni della settimana dell'evento settimanale.

Mostra di più
action_close

Le programmazioni orarie di Xenta e le programmazioni orarie centrali di Xenta possono essere modificate in WebStation. Puoi aggiungere, modificare e cancellare eventi settimanali e speciali. Le programmazioni orarie di Xenta e le programmazioni orarie centrali di Xenta devono essere create usando WorkStation.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i programmi orari .

I programmi orari Xenta Centrale vengono utilizzati per raggruppare gli orari dei dispositivi LonWorks 280/300/401 creati nel blocco TSCH in Menta Editor. Quando si utilizza una pianificazione Centrale, puoi modificare le impostazioni di gruppi di programmi orari Xenta da una posizione centrale.

Per maggior informazioni, consulta Xenta Central Schedules .

Avviso

Non puoi aggiungere, modificare o eliminare gli eventi di pianificazione in un programma orario Xenta quando viene assegnata una pianificazione Xenta Centrale.

Il numero di eventi che un programma Xenta Central può avere è determinato dall'applicazione Menta.

Per modificare o eliminare un evento settimanale su un programma orario Xenta in WebStation
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il programma orario contenente l'evento settimanale da modificare.

  2. Nella colonna Tipo di intervallo , modifica Intervallo o Attiva tutto il giorno .

  3. Se si seleziona Intervallo , modifica l'ora di inizio e l'ora di fine.

  4. Modifica i giorni della settimana in cui l'evento settimanale deve essere in servizio.

  5. Fai clic su Salva .

Per eliminare un evento settimanale, fai clic sul cestino.

  • Programmi orari Xenta in WebStation
  • Aggiunta di un evento settimanale su un programma orario Xenta in WebStation