earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation, WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
10/08/2018

Come funzionano i programmi orari

I programmi orari sono utilizzati per programmare il funzionamento di parte del sistema di gestione dell'edificio, come una ventola, una porta o un setpoint. Con un programma orario è possibile impostare una ventola affinché funzioni dalle 8:00 alle 17:00 ogni giorno lavorativo.

I programmi orari possono essere sovrascritti da diversi tipi di eccezioni. Per esempio, se desideri spegnere la ventola l'ultimo venerdì di ogni mese a fini di manutenzione, puoi utilizzare un'eccezione calcolata. L'eccezione viene aggiunta al programma orario e spegne la ventola l'ultimo venerdì di ogni mese.

Se vuoi spegnere la ventola durante le vacanze estive puoi utilizzare un'eccezione di calendario. In questo caso, utilizzi un calendario già creato che definisce il periodo delle vacanze estive. Questo calendario viene aggiunto al programma orario come eccezione e la ventola verrà spenta durante tutti i giorni delle vacanze estive definite dal calendario.

Editor del programma orario in WorkStation

 
action_zoom_plus_stroke Eccezioni di calendario dell'editor del programma orario
Figura: Eccezioni di calendario dell'editor del programma orario

La visualizzazione Base dell'Editor del programma orario serve come area di lavoro per pianificare e progettare un programma orario. Puoi utilizzare questo editor per creare, gestire e visualizzare gli eventi di programma orario settimanali e gli eventi eccezionali.

Per maggior informazioni, consulta Basic View of the Schedule Editor .

Editor del programma orario in WebStation

L'editor del programma orario serve come area di lavoro per pianificare e progettare un programma orario. Puoi utilizzare questo editor per creare, gestire e visualizzare gli eventi programmati settimanali e gli eventi di eccezione.

Per maggior informazioni, consulta Editor del programma orario in WebStation .

Colori del programma orario in WorkStation

Un programma orario è caratterizzato da una codifica cromatica che consente di identificare a colpo d'occhio gli eventi settimanali e gli eventi di eccezione. Questa codifica cromatica può aiutarti quando devi modificare il tuo programma orario o cercare di risolvere eventuali problemi.

Per maggior informazioni, consulta Schedule Colors in WorkStation .

Colori del programma orario in WebStation

Un programma orario è caratterizzato da una codifica cromatica che consente di identificare a colpo d'occhio gli eventi settimanali e gli eventi di eccezione. Questa codifica cromatica può aiutarti quando devi modificare il tuo programma orario o cercare di risolvere eventuali problemi.

Per maggior informazioni, consulta Colori del programma orario in WebStation .

Navigazione del programma orario in WorkStation

Puoi spostarti all'interno di un programma da un giorno all'altro, da un mese all'altro o da un anno all'altro.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione del programma orario in WorkStation .

Navigazione del programma orario in WebStation

Puoi spostarti all'interno di un programma da un giorno all'altro, da un mese all'altro o da un anno all'altro.

Per maggior informazioni, consulta Barra strumenti dell'area di lavoro del programma orario .

Eventi del programma orario

Gli eventi programmati servono a controllare diversi tipi di dispositivi, per esempio luci, ventole o porte.

Per maggior informazioni, consulta Schedule Events .

Calendari in WorkStation

Un calendario è un elenco di date. Il calendario fornisce al programma orario le date in cui l'evento di eccezione si verificherà. Per risparmiare tempo, puoi richiamare un singolo calendario invece di inserire numerosi eventi di eccezione in un programma orario.

Per maggior informazioni, consulta Calendars in WorkStation .

Calendari in WebStation

Un calendario è un elenco di date. Il calendario fornisce al programma orario le date in cui l'evento di eccezione si verificherà. Per risparmiare tempo, puoi richiamare un singolo calendario invece di inserire numerosi eventi di eccezione in un programma orario.

Per maggior informazioni, consulta Calendari in WebStation .

Tipi di programma orario

Puoi creare tre tipi di programma orario: digitale, multistato o analogico. Puoi creare un programma orario digitale se il programma orario deve controllare un dispositivo con due stati uscita, come On o Off. Puoi creare un programma orario multistato se il programma orario deve controllare un dispositivo che presenta stati uscita basati su più stati, come basso, medio o alto. Puoi creare un programma orario analogico se il programma orario controlla un dispositivo che misura l'uscita in numeri reali.

Per maggior informazioni, consulta Schedule Types .

Programmi orario Xenta in WebStation

Le programmazioni orarie di Xenta e le programmazioni orarie centrali di Xenta possono essere modificate in Webstation. Puoi aggiungere, modificare e cancellare eventi settimanali e speciali. Puoi assegnare o non assegnare le programmazioni orarie centrali di Xenta. Le programmazioni orarie di Xenta e le programmazioni orarie centrali di Xenta devono essere create usando WorkStation.

Per maggior informazioni, consulta Programmi orari Xenta in WebStation .

  • Panoramica di WorkStation
  • Panoramica di WebStation
  • Basic View of the Schedule Editor
  • Editor del programma orario in WebStation
  • Schedule Colors in WorkStation
  • Colori del programma orario in WebStation
  • Navigazione del programma orario in WorkStation
  • Barra strumenti dell'area di lavoro del programma orario
  • Schedule Events
  • Calendars in WorkStation
  • Calendari in WebStation
  • Schedule Types
  • Programmi orari Xenta in WebStation