earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11/08/2018
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Programmi orari Xenta in WebStation

Le programmazioni orarie di Xenta e le programmazioni orarie centrali di Xenta possono essere modificate in WebStation. Puoi aggiungere, modificare e cancellare eventi settimanali e speciali. Le programmazioni orarie di Xenta e le programmazioni orarie centrali di Xenta devono essere create usando WorkStation.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i programmi orari .

I programmi orari Xenta Centrale vengono utilizzati per raggruppare gli orari dei dispositivi LonWorks 280/300/401 creati nel blocco TSCH in Menta Editor. Quando si utilizza una pianificazione Centrale, puoi modificare le impostazioni di gruppi di programmi orari Xenta da una posizione centrale.

Per maggior informazioni, consulta Xenta Central Schedules .

  • Come funzionano i programmi orari
  • Aggiunta di un evento settimanale su un programma orario Xenta in WebStation
  • Aggiunta di un evento di eccezione su un programma orario Xenta in WebStation
  • Modifica o eliminazione di un evento settimanale su un programma orario Xenta in WebStation
  • Modifica o eliminazione di un evento di eccezione su un programma orario Xenta in WebStation