Edita um evento semanal para alterar o intervalo de tempo, hora de início e de fim, ou dias de semana do evento semanal.
Não pode adicionar, editar ou apagar eventos de agenda numa agenda Xenta, quando uma agenda central Xenta tiver sido atribuída a ela.
O número de eventos que uma agenda central Xenta pode ter é determinado pela aplicação Menta.
Em WebStation, no painel Árvore de sistema , selecione a agenda que contém o evento semanal que pretende editar.
Na coluna Tipo de intervalo , selecione Intervalo ou Ligado todo o dia .
Se selecionar Intervalo , edite a hora de início e a hora de fim.
Edite os dias da semana em que o evento semanal deve estar em serviço.
Clique em Guardar .
Para apagar um evento semanal, clique no caixote do lixo.