Adiciona eventos semanais a uma agenda Xenta para determinar quando um evento deve ocorrer regularmente. Eventos semanais ocorrem sempre regularmente, a não ser que sejam substituídos por um evento excecional.
Não pode adicionar, editar ou apagar eventos de agenda numa agenda Xenta, quando uma agenda central Xenta tiver sido atribuída a ela.
O número de eventos que uma agenda central Xenta pode ter é determinado pela aplicação Menta.
Em WebStation, no painel árvore de sistema , selecione a agenda à qual pretende adicionar o evento semanal.
No editor de agenda Xenta, clique em Adicionar .
Na coluna Tipo de intervalo , selecione Intervalo ou Ligado todo o dia .
Se selecionar Intervalo , selecione a hora de início e a hora de fim.
Selecione os dias da semana em que o evento semanal deve estar em serviço.
Clique em Guardar .