Vous pouvez afficher le quadrillage de la courbe de tendance sur l'axe X et l'axe Y, facilitant ainsi la lecture de la courbe.
Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez configurer.
Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Ouvrir les paramètres de courbe de tendance
Sous le champ Fuseau horaire , sélectionnez Afficher les lignes de la grille pour afficher les lignes de la grille à partir de l'échelle de l'axe X.
Sélectionnez Afficher les lignes à gauche de la grille or Afficher les lignes à droite de la grille pour afficher les lignes de la grille à partir de l'échelle de l'axe Y.
Cliquez sur OK .
Le quadrillage est maintenant affiché sur la courbe de tendance. Répétez la procédure pour masquer le quadrillage.