earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Agendas
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22-07-2018

Adicionar um evento excecional a uma agenda Xenta em WebStation

Adiciona um evento excecional que deve ser aplicado em vez de um evento semanal agendado numa só data, intervalo de datas ou um par de horas.

Mostrar mais
action_close

Agendas de tempo Xenta e agendas de tempo central Xenta podem ser editadas em WebStation Pode adicionar, editar e apagar eventos semanais ou excecionais. As agendas de tempo Xenta e agendas de tempo central Xenta devem ser criadas usando a WorkStation

Para mais informações, consulte Como agendas funcionam .

Agendas centrais Xenta são usadas para agrupar agendas de dispositivo Xenta 280/300/401 LonWorks criadas no bloco TSCH no Menta Editor. Quando usa uma agenda central, pode alterar as definições em todos os grupos de agenda Xenta a partir de um local central.

Para mais informações, consulte Xenta Central Schedules .

Nota

Não pode adicionar, editar ou apagar eventos de agenda numa agenda Xenta, quando uma agenda central Xenta tiver sido atribuída a ela.

O número de eventos que uma agenda central Xenta pode ter é determinado pela aplicação Menta.

Nota

Um evento excecional adicionado substitui quaisquer eventos semanais para todos os dias selecionados.

Para adicionar um evento excecional a uma agenda Xenta em WebStation
  1. Em WebStation, no painel árvore de sistema , selecione a agenda à qual pretende adicionar o evento excecional.

  2. No editor de agenda Xenta, clique em Adicionar .

  3. Na coluna Tipo de intervalo , selecione Intervalo , Ligado todo o dia ou Desligado todo o dia .

  4. Se selecionar Intervalo na coluna Tipo de intervalo , introduza a hora de início e hora de fim para o intervalo.

  5. Selecione os dias da semana em que o evento excecional deve estar em serviço.

  6. Clique em Guardar .

  • Agendas Xenta em WebStation
  • Editar ou apagar um evento semanal numa agenda Xenta em WebStation