earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje izquierdo

Puede usar la pestaña Eje izquierdo de WebStation para cambiar la configuración del eje izquierdo de un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Pestaña Eje izquierdo
Figura: Pestaña Eje izquierdo

Tabla: Pestaña Eje izquierdo

Componente

Descripción

Mostrar cuadrícula para el eje izquierdo Y

Seleccione Verdadero para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje Y izquierdo.  Para obtener más información, consulte Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias .

Escala izquierda

Select if you want to display the axis linear or logarithmic.

Autoescala del eje Y izquierdo

Seleccione True para activar la auto-escala. La escala del eje Y izquierdo se adapta automáticamente a las series visualizadas. Para obtener más información, consulte Configuración automática de la escala del eje Y .

Quite la marca para desactivar la auto-escala. Puede escalar manualmente el eje izquierdo introduciendo valores en los cuadros Eje Y izquierdo mínimo y Eje Y izquierdo máximo boxes.

Eje izquierdo Y mínimo

Introduzca el valor mínimo del eje izquierdo Y. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

Eje izquierdo Y máximo

Introduzca el valor máximo del eje izquierdo Y. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

  • Series del gráfico de tendencias en WebStation
  • Menú Series del gráfico de tendencias
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje X
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Series