earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje X

Puede usar la pestaña Eje de WebStation para cambiar la configuración del eje X de un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Pestaña Eje X
Figura: Pestaña Eje X

Tabla: Pestaña Eje X

Componente

Descripción

Modo de tiempo

Seleccione el modo de tiempo del eje X.

Hora de inicio

Introduzca la hora de inicio absoluta cuando Modo de tiempo está configurado como Absoluto . Esta hora es el punto más a la izquierda del eje X. Para obtener más información, consulte Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto .

Intervalo de tiempo

Introduzca el intervalo de tiempo relativo del eje X cuando el Modo de tiempo esté configurado como Relativo . El punto más a la derecha del eje x es la hora actual. Para obtener más información, consulte Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo .

Mostrar cuadrícula para el eje X

Seleccione True para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje X. Para obtener más información, consulte Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias .

  • Ejes del gráfico de tendencias en WebStation
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
  • Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  • Configuración automática de la escala del eje Y
  • Configuración manual de la escala del eje Y
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Series
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje izquierdo