earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Configuración manual de la escala del eje Y

Puede configurar manualmente el eje Y del gráfico de tendencias para que tenga una escala fija. El gráfico de tendencias tiene dos ejes Y, uno a la izquierda y otro a la derecha. Puede usar este procedimiento para escalar ambos ejes.

Mostrar más
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Para configurar manualmente la escala del eje Y
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.

  2. En la barra de herramientas Gráfico de tendencias , haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Preferencias , haga clic en la pestaña Eje izquierdo .

  4. En el cuadro Auto escalado eje izquierdo Y , seleccione Falso .

  5. En los cuadros Eje Y izquierdo mínimo y Eje Y izquierdo máximo , introduzca los valores mínimo y máximo del eje izquierdo.

  6. Haga clic en la pestaña Eje derecho .

  7. En el cuadro Auto escalado eje derecho Y , seleccione Falso .

  8. En los cuadros Eje Y derecho mínimo y Eje Y derecho máximo , introduzca los valores mínimo y máximo del eje derecho.

  9. Haga clic en Aceptar .

  10. Haga clic en Guardar .

  • Ejes del gráfico de tendencias en WebStation
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  • Configuración automática de la escala del eje Y
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje izquierdo