earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Affichage de laps de temps spécifiques d'une courbe de tendance dans WebStation

Vous pouvez changer les laps de temps d'une courbe de tendance de manière à afficher une heure ou un an.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Courbes de tendance .

Pour afficher des laps de temps spécifiques d'une courbe de tendance dans WebStation
  1. Dans WebStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez afficher.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le laps de temps à afficher :

    • Cliquez sur le bouton Heure

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Cliquez sur le bouton Jour

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Cliquez sur le bouton Semaine

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Cliquez sur le bouton Mois

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Cliquez sur le bouton Année

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Ouverture d'une courbe de tendance
  • Barre d'outils de courbe de tendance dans WebStation