WorkStation 是 EcoStruxure BMS 的主界面。您日常可以使用 WorkStation 执行 EcoStruxure BMS 的所有工作。
登录 WorkStation 可安全访问 WorkStation 中的功能。您可以通过 Windows 用户或 EcoStruxure Building Operation 用户身份登录 WorkStation。您的系统管理员会确定您登录时所采用的用户类型。
有关更多信息,请参阅 登录 WorkStation 或 WebStation .
作为所有者,您注册自己的 EcoStruxure BMS 以确保了解最新的产品新闻、相关优惠和系统更新。该信息可让您优化系统的维护和功能、保护资产价值并打造实现最佳舒适状况的更健康的建筑物。
有关更多信息,请参阅 系统注册 .
EcoStruxure Building Operation 用户界面中的工作区因设置方式而异。常见的 EcoStruxure Building Operation 工作区包含窗格和视图。
有关更多信息,请参阅 用户体验 .
时间表用于计划楼宇管理系统中某个部分的运作,如风机、门或设定值。 使用时间表,可将风机设置为在每个工作日的 08:00 到 17:00 之间运作。
有关更多信息,请参阅 时间表运作方式 .
您可以使用图形显示楼宇概览、显示传感器值或更改设定值。图形还可以包含指向工 WorkStation 和 WebStation 中的趋势图、趋势日志列表、Internet 站点或视图的链接。
有关更多信息,请参阅 图形运作方式 .
您可以使用与文件类型相关联的默认程序打开 EcoStruxure BMS 服务器中存储的文档。例如,txt 文件可以打开记事本,而 ppt 文件可以打开 PowerPoint。
有关更多信息,请参阅 文档运作方式 .