Un evento di eccezione si verifica al posto degli eventi settimanali programmati in una singola data, in un intervallo di date, in una data calcolata o in un riferimento di calendario.
Per esempio, puoi creare un evento di eccezione a marzo, in cui durante una lezione intensiva di aerobica in palestra, una presa dell'aria si apre al 100% dalle 06:30 alle 17:00 ogni mercoledì di marzo. Questo evento di eccezione ha la precedenza sugli eventi settimanali regolarmente programmati per il mercoledì.
Quando programmi eventi di eccezione, puoi utilizzare quattro tipi di eccezioni per fornire flessibilità e controllo al tuo programma.
Eventi di eccezione per una data
Puoi fare in modo che un evento di eccezione si verifichi in un singolo giorno, oppure puoi usare le opzioni dell'evento affinché si verifichi in più di un giorno. Le opzioni quali
Qualsiasi anno
e
Qualsiasi giorno
forniscono flessibilità. Per programmare un evento relativo a una singola data affinché si verifichi ogni anno il 31 ottobre, puoi selezionare le seguenti opzioni di singola data:
Eventi di eccezione per intervalli di date
Un evento di eccezione per un intervallo di date è un evento che dura per un certo periodo di tempo. Oltre a un giorno del mese specifico, puoi selezionare
Dispari, Pari
o
Qualsiasi mese
e
Qualsiasi giorno
o
Ultimo giorno
per fornire flessibilità a un intervallo di date. Per esempio, per programmare un evento di eccezione in modo che si verifichi ogni anno dall'ultimo giorno di marzo all'ultimo giorno di aprile, devi selezionare le seguenti opzioni per le date d'inizio e di fine:
Data d'inizio
Anno d'inizio: Qualsiasi anno
Mese d'inizio: Marzo
Giorno del mese: Ultimo giorno
Giorno della settimana: Qualsiasi giorno
Data di fine
Eventi di eccezione calcolati
Una data calcolata è un evento di eccezione ricorrente. Oltre a un mese e a una settimana specifici, puoi selezionare
Qualsiasi mese
e
Qualsiasi settimana
o
Ultima settimana
per fornire flessibilità a una data calcolata. Per esempio, per programmare un evento di eccezione in modo che si verifichi il lunedì della prima settimana di ogni mese, devi selezionare le seguenti opzioni:
Eventi di eccezione di calendario
Un riferimento di calendario ti consente di applicare un evento di eccezione a tutte le date specificate nel calendario. Per esempio, per programmare eventi di eccezione per tutti i giorni festivi di un calendario, puoi selezionare il calendario a cui desideri fare riferimento e il programma seguirà le festività create nel calendario.