earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
10/09/2014

Eventi di eccezione in WebStation

Un evento di eccezione si verifica al posto degli eventi settimanali programmati in una singola data, in un intervallo di date, in una data calcolata o in un riferimento di calendario.

Per esempio, puoi creare un evento di eccezione a marzo, in cui durante una lezione intensiva di aerobica in palestra, una presa dell'aria si apre al 100% dalle 06:30 alle 17:00 ogni mercoledì di marzo. Questo evento di eccezione ha la precedenza sugli eventi settimanali regolarmente programmati per il mercoledì.

Quando programmi eventi di eccezione, puoi utilizzare quattro tipi di eccezioni per fornire flessibilità e controllo al tuo programma.

Eventi di eccezione per una data

Puoi fare in modo che un evento di eccezione si verifichi in un singolo giorno, oppure puoi usare le opzioni dell'evento affinché si verifichi in più di un giorno. Le opzioni quali Qualsiasi anno e Qualsiasi giorno forniscono flessibilità. Per programmare un evento relativo a una singola data affinché si verifichi ogni anno il 31 ottobre, puoi selezionare le seguenti opzioni di singola data:

  • Anno: Qualsiasi anno

  • Mese: Ottobre

  • Giorno del mese: 31

  • Giorno della settimana: Qualsiasi giorno

Eventi di eccezione per intervalli di date

Un evento di eccezione per un intervallo di date è un evento che dura per un certo periodo di tempo. Oltre a un giorno del mese specifico, puoi selezionare Dispari, Pari o Qualsiasi mese e Qualsiasi giorno o Ultimo giorno per fornire flessibilità a un intervallo di date. Per esempio, per programmare un evento di eccezione in modo che si verifichi ogni anno dall'ultimo giorno di marzo all'ultimo giorno di aprile, devi selezionare le seguenti opzioni per le date d'inizio e di fine:

Data d'inizio
  • Anno d'inizio: Qualsiasi anno

  • Mese d'inizio: Marzo

  • Giorno del mese: Ultimo giorno

  • Giorno della settimana: Qualsiasi giorno

Data di fine
  • Anno: Qualsiasi anno

  • Mese: Aprile

  • Giorno del mese: Ultimo giorno

  • Giorno della settimana: Qualsiasi giorno

Eventi di eccezione calcolati

Una data calcolata è un evento di eccezione ricorrente. Oltre a un mese e a una settimana specifici, puoi selezionare Qualsiasi mese e Qualsiasi settimana o Ultima settimana per fornire flessibilità a una data calcolata. Per esempio, per programmare un evento di eccezione in modo che si verifichi il lunedì della prima settimana di ogni mese, devi selezionare le seguenti opzioni:

  • Mese: Qualsiasi mese

  • Settimana del mese: Prima settimana

  • Giorno della settimana: Lunedì

Eventi di eccezione di calendario

Un riferimento di calendario ti consente di applicare un evento di eccezione a tutte le date specificate nel calendario. Per esempio, per programmare eventi di eccezione per tutti i giorni festivi di un calendario, puoi selezionare il calendario a cui desideri fare riferimento e il programma seguirà le festività create nel calendario.

  • Schedule Events
  • Come funzionano i programmi orari
  • Calendari in WebStation
  • Aggiunta di un evento singolo di eccezione per una data
  • Modifica di un singolo evento di eccezione per una data
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Modifica di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Modifica di un evento di eccezione calcolato
  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario
  • Modifica di un evento di eccezione del calendario
  • Modifica dell'orario d'inizio e di fine per un evento programma orario
  • Area di lavoro del programma orario
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione eccezione singola data
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario – Visualizzazione eccezione intervallo date
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione eccezione calcolata
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione riferimento di calendario