earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Calendari in WebStation

Un calendario è un elenco di date. Il calendario fornisce al programma orario le date in cui l'evento di eccezione si verificherà. Per risparmiare tempo, puoi richiamare un singolo calendario invece di inserire numerosi eventi di eccezione in un programma orario.

 
action_zoom_plus_stroke Eventi di eccezione in un calendario
Figura: Eventi di eccezione in un calendario

Molti programmi orario possono fare riferimento al calendario. Puoi definire il gruppo di date una sola volta, invece di ripeterlo in più programmi orario, un'attività che potrebbe risultare seccante se il sistema di controllo del tuo edificio contiene molti programmi orari.

Panoramica dell'editor di calendario

Puoi utilizzare l'editor di calendario per specificare le date di eventi di eccezione in un calendario. Puoi aggiungere e rimuovere singole date. Utilizzando un calendario, specifici tutti gli eventi  di eccezione solo una volta, invece di farlo in ogni programma orario.  Il calendario è quindi richiamato  in ogni programma orario e tutte le date di eccezione vengono designate automaticamente nei programmi orari.

Per maggior informazioni, consulta Panoramica dell'editor di calendario .

Eventi di calendario

Puoi specificare una singola data in un calendario. Una data è una voce che si verifica una volta nel calendario.

  • Data: una data specifica

Per maggior informazioni, consulta Eventi di calendario .

  • Come funzionano i programmi orari
  • Panoramica dell'editor di calendario
  • Eventi di calendario
  • Eventi di eccezione in WebStation