earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
18.03.2016

X-Achse mit relativer Zeitspanne konfigurieren

Sie konfigurieren die Zeitspanne der X-Achse eines Trenddiagramms relativ zur aktuellen Endpunktzeit der Serie, um automatisch das Trenddiagramm anzupassen, um die aktuelle Zeit und die neuesten Aufzeichnungen innerhalb der bestimmten Zeitspanne anzuzeigen.

Mehr zeigen
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Abbildung: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Abbildung: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Abbildung: Grid lines, schematic

X-Achse mit relativer Zeitspanne konfigurieren
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm, das Sie konfigurieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf das Feld Einstellungen .

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Achse .

  4. Wählen Sie im Feld Zeitmodus die Option Relativ .

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. Geben Sie in das Feld Zeitspanne die Zeitspanne ein.

  6. Klicken Sie auf Ok .

Die X-Achse ist nun mit einer Zeitspanne relative zur aktuellen Zeit konfiguriert.

  • Trenddiagrammachsen in WebStation
  • X-Achse mit absoluter Zeitspanne konfigurieren
  • Rasterlinien im Trenddiagramm anzeigen
  • Manuelle Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Automatische Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Trend Chart Toolbar
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte Achse