earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
18.03.2016

Automatische Konfiguration der Y-Achsenskalierung

Sie können das Trenddiagramm so konfigurieren, dass es automatisch die Y-Achse skaliert. Das Trenddiagramm verfügt über zwei Y-Achsen, eine links und eine rechts. Anhand dieses Verfahrens können Sie beide Achsen skalieren.

Mehr zeigen
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Abbildung: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Abbildung: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Abbildung: Grid lines, schematic

Um die Y-Achsenskalierung automatisch zu konfigurieren
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm, das Sie konfigurieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf das Feld Einstellungen .

  3. Wählen Sie im Feld Automatische Skalierung linke Achse und Automatische Skalierung rechte Achse die Option Wahr .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Klicken Sie auf Ok .

  • Trenddiagrammachsen in WebStation
  • X-Achse mit relativer Zeitspanne konfigurieren
  • X-Achse mit absoluter Zeitspanne konfigurieren
  • Rasterlinien im Trenddiagramm anzeigen
  • Manuelle Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte Achse