earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
18.03.2016

Manuelle Konfiguration der Y-Achsenskalierung

Sie können die Y-Achse des Trenddiagramms manuell konfigurieren, um die Skalierung festzulegen. Das Trenddiagramm verfügt über zwei Y-Achsen, eine links und eine rechts. Anhand dieses Verfahrens können Sie beide Achsen skalieren.

Mehr zeigen
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Abbildung: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Abbildung: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Abbildung: Grid lines, schematic

Um die Y-Achsenskalierung manuell zu konfigurieren,
  1. Klicken Sie in WebStation im Systembaum auf das Trenddiagramm, das Sie konfigurieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf das Feld Einstellungen .

  3. Wählen Sie im Feld Automatische Skalierung linke Achse und Automatische Skalierung rechte Achse die Option Falsch .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Wählen Sie im Feld linke Y-Achse Minimum und Maximum geben Sie den Minimalwert und Maximalwert der linken Achse ein.

  5. Geben Sie in den Feldern Minimum und Maximum der rechten Achse den Minimalwert und Maximalwert der rechten Achse ein.

  6. Klicken Sie auf Ok .

  • Trenddiagrammachsen in WebStation
  • X-Achse mit relativer Zeitspanne konfigurieren
  • X-Achse mit absoluter Zeitspanne konfigurieren
  • Rasterlinien im Trenddiagramm anzeigen
  • Automatische Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte Achse