earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Konfigurieren der X-Achse mit einer relativen Zeitspanne

Sie konfigurieren die Zeitspanne der X-Achse eines Trenddiagramms relativ zur aktuellen Endpunktzeit der Reihe, um automatisch das Trenddiagramm anzupassen, um die aktuelle Zeit und die neuesten Aufzeichnungen innerhalb der bestimmten Zeitspanne anzuzeigen.

Mehr zeigen
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Abbildung: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Abbildung: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Abbildung: Grid lines, schematic

So konfigurieren Sie die X-Achse mit einer relativen Zeitspanne
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm aus, das Sie konfigurieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen auf die Registerkarte X-Achse .

  4. Wählen Sie im Feld Zeitmodus die Option Relativ (zur aktuellen Zeit)) aus.

  5. Geben Sie im Feld Zeitspanne die Zeitspanne ein.

  6. Klicken Sie auf OK .

  7. Klicken Sie auf Speichern .

Die X-Achse ist nun mit einer Zeitspanne relativ zur aktuellen Zeit konfiguriert.

  • Trenddiagrammachsen in WebStation
  • X-Achse mit absoluter Zeitspanne konfigurieren
  • Rasterlinien im Trenddiagramm anzeigen
  • Manuelle Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Automatische Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Trend Chart Toolbar
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte X-Achse