earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Rasterlinien im Trenddiagramm anzeigen

Sie können die Trenddiagramm-Rasterlinien auf der X-Achse und der Y-Achse anzeigen, um das Diagramm besser lesbar zu machen.

Mehr zeigen
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Abbildung: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Abbildung: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Abbildung: Grid lines, schematic

Rasterlinien im Trenddiagramm anzeigen
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm aus, das Sie konfigurieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungens auf die Registerkarte X-Achse .

  4. Wählen Sie unter Rasterlinien für X-Achse anzeigen Wahr .

  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Linke Achse .

  6. Wählen Sie unter Rasterlinien für linke Y-Achse anzeigen Wahr .

  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechte Achse .

  8. Wählen Sie unter Rasterlinien für rechte Y-Achse anzeigen Wahr .

  9. Klicken Sie auf OK .

  10. Klicken Sie auf Speichern .

Rasterlinien werden nun im Trenddiagramm angezeigt.

  • Trenddiagrammachsen in WebStation
  • Konfigurieren der X-Achse mit einer relativen Zeitspanne
  • X-Achse mit absoluter Zeitspanne konfigurieren
  • Manuelle Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Automatische Konfiguration der Y-Achsenskalierung
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte rechte Achse
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte linke Achse