earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo

Puoi impostare l'intervallo di tempo del grafico del Trend per l'asse X in relazione all'attuale orario di fine della serie per adattare automaticamente il grafico del Trend affinché mostri l'orario attuale e le ultime registrazioni nell'intervallo di tempo specifico.

Mostra di più
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Per configurare l'asse X in base a un intervallo di tempo relativo
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend da configurare.

  2. Sulla barra degli strumenti Grafico di Trend , fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni . fai clic sulla scheda asse X .

  4. Nella casella Modalità ora , seleziona Relativa (all'ora corrente) .

  5. Nella casella Intervallo di tempo , inserire l'intervallo di tempo.

  6. Fai clic su OK .

  7. Fai clic su Salva .

L'asse X è configurato in base a un intervallo di tempo relativo rispetto al tempo corrente.

  • Assi dei grafici del Trend in WebStation
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto
  • Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico del Trend
  • Configurazione manuale della scala dell'asse Y
  • Configurazione automatica della scala dell'asse Y
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione di un grafico del Trend
  • Barra strumenti Grafico di tendenza
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Asse X