earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Assi dei grafici del Trend in WebStation

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic
  • Grafici del Trend
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Come funzionano i Trend Log
  • Trends Overview
  • Visualizzazione di un grafico del Trend
  • Barra strumenti Grafico di tendenza
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Asse X
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto
  • Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico del Trend
  • Configurazione manuale della scala dell'asse Y
  • Configurazione automatica della scala dell'asse Y