earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico di tendenza

Per facilitare la lettura del grafico, puoi visualizzare le linee della griglia del grafico di tendenza sull'asse x e sull'asse y.

Mostra di più
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Per mostrare le linee della griglia di un grafico di tendenza
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura del sistema, seleziona il grafico del Trend che desideri configurare.

  2. Nella barra strumenti grafico del Trend, fai clic su Impostazioni .

  3. Nell'area Asse X seleziona Vero nell'elenco Mostra linee di griglia per mostrare le linee della griglia derivanti dalla scala dell'asse x.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Nell' Asse sinistro e Asse destro seleziona Vero nell'elenco Mostra linee di griglia o per mostrare le linee della griglia derivanti dalla scala dell'asse di sinistra o destra.

  5. Fai clic su Ok .

Le linee della griglia appaiono nel grafico del Trend. Ripeti la procedura per nascondere le linee della griglia.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend con le linee della griglia visualizzate
Figura: Grafico del Trend con le linee della griglia visualizzate
  • Assi dei grafici del Trend in WebStation
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto
  • Configurazione manuale della scala dell'asse Y
  • Configurazione automatica della scala dell'asse Y
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione Grafico del Trend
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Assi