earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Configurazione automatica della scala dell'asse Y

Puoi configurare il grafico di tendenza in modo da mettere automaticamente in scala l'asse y. Il grafico di tendenza presenta due assi y, uno a sinistra e uno a destra. Puoi utilizzare questa procedura per mettere in scala entrambi gli assi.

Mostra di più
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Per configurare automaticamente la scala dell'asse y
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura del sistema, seleziona il grafico del Trend che desideri configurare.

  2. Nella barra strumenti grafico del Trend, fai clic su Impostazioni .

  3. Nella casella Autoscala asse di sinistra e nella casella Autoscala asse di destra seleziona Vero .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Fai clic su Ok .

  • Assi dei grafici del Trend in WebStation
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto
  • Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico di tendenza
  • Configurazione manuale della scala dell'asse Y
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione Grafico del Trend
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Assi