earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y

Vous pouvez configurer la courbe de tendance de manière à définir automatiquement l'échelle de l'axe Y. La courbe de tendance comporte deux axes Y, un à gauche et un à droite. Vous pouvez utiliser cette procédure pour déterminer l'échelle des deux axes.

Afficher plus
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figure : Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figure : One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figure : Grid lines, schematic

Pour configurer automatiquement l'échelle de l'axe Y
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez configurer.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans la boîte de dialogue Réglages , cliquez sur l'onglet Axe gauche .

  4. Dans le champ Echelle gauche auto - axe Y , sélectionnez Vrai .

  5. Cliquez sur l'onglet Axe droit .

  6. Dans le champ Echelle droite auto - axe Y , sélectionnez Vrai .

  7. Cliquez sur OK .

  8. Cliquez sur Enregistrer .

  • Axes d'une courbe de tendance dans WebStation
  • Configuration de l'axe X avec une période relative
  • Configuration de l'axe X avec une période absolue
  • Affichage du quadrillage de la courbe de tendance
  • Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance
  • Boîte de dialogue Paramètres de la courbe de tendance – Onglet Axe gauche