earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuration de l'axe X avec une période relative

Vous définissez la période de la courbe de tendance de l'axe X en fonction de l'heure de fin actuelle de la série afin que la courbe de tendance affiche automatiquement l'heure actuelle et les derniers enregistrements au sein du laps de temps défini.

Afficher plus
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figure : Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figure : One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figure : Grid lines, schematic

Pour configurer l'axe X avec une période relative
  1. Dans WebStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez configurer.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans la boîte de dialogue Réglages , cliquez sur l'onglet Axe X .

  4. Dans le champ Mode horaire , sélectionnez Relatif (à l'heure actuelle) .

  5. Dans la boîte de dialogue Laps de temps , spécifiez le laps de temps.

  6. Cliquez sur OK .

  7. Cliquez sur Enregistrer .

L'axe X est maintenant configuré avec une période de temps relative au temps actuel.

  • Axes d'une courbe de tendance dans WebStation
  • Configuration de l'axe X avec une période absolue
  • Affichage du quadrillage de la courbe de tendance
  • Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y
  • Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance
  • Barre d'outils de la courbe de tendance
  • Boîte de dialogue Configurer courbe de tendance – Onglet Axe X