Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
20/10/2014
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance

Vous pouvez ajouter une série de journaux de tendance à une courbe de tendance pour comparer les données de tendance à partir de différents journaux ou variables.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

You can also add and remove trend logs from a trend chart. This makes it easy to compare different trend logs, for example the energy consumption compared to the average temperature.

 
action_zoom_plus_stroke Trend chart in WorkStation
Figure : Trend chart in WorkStation

Trend Chart Navigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Trend Chart Navigation in WorkStation .

Trend Chart Navigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Trend Chart Navigation in WebStation .

Trend Chart Series in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Trend Chart Series in WorkStation .

Trend Chart Series in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Trend Chart Series in WebStation .

Trend Chart Axes in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Trend Charts .

Pour ajouter une série de journaux de tendance à une courbe de tendance
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance à laquelle vous voulez ajouter une série de journaux de tendance.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Dans le volet Arborescence du système , cliquez avec le bouton droit sur le journal de tendance, pointez sur Ouvrir le graphique , puis sélectionnez Ajouter au(x) graphique(s) déjà ouvert(s) .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Pour enregistrer les modifications apportées à la courbe de tendance, cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres actuels

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

La série de journal de tendance est désormais ajoutée à la courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance présentant deux séries de journal de tendance
Figure : Courbe de tendance présentant deux séries de journal de tendance
  • Trend Chart Series in WebStation
  • How Trend Charts Work
  • Displaying Specific Time Spans of a Trend Chart
  • Changing the Line Weight of a Trend Chart Series
  • Changing the Color of a Trend Chart Series
  • Changing the Presentation Type of a Trend Chart Series
  • Showing Markers in a Trend Log Series
  • Show Tooltips for All Series in a Trend Chart
  • Masquage d'une série dans une courbe de tendance
  • Removing a Trend Chart Series
  • Saving Current Trend Chart Settings
  • Trend Chart View
  • Context Menu
  • Context Menu – Trend Charts Submenu
  • Trend Chart Toolbar