earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2014
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Aggiunta di una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza

Puoi aggiungere una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza per confrontare i dati di tendenza dai diversi registri o variabili.

Mostra di più
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Per maggior informazioni, consulta Grafici del Trend .

Per aggiungere una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura del sistema, seleziona il grafico di tendenza al quale desideri aggiungere una serie di registri tendenze.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Nel riquadro Struttura del sistema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul registro tendenze, punta il mouse su Apri grafico e seleziona Aggiungi a grafico già aperto .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Per salvare le modifiche al grafico di tendenza, fai clic sul pulsante Salva impostazioni correnti

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

La serie di registri tendenze è stata aggiunta al grafico di tendenza.

 
action_zoom_plus_stroke Il grafico di tendenza mostra due serie di registri tendenze
Figura: Il grafico di tendenza mostra due serie di registri tendenze
  • Serie di grafici del Trend in WebStation
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico del Trend
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log
  • Mostra tooltip per tutte le serie in un Grafico di trend
  • Nascondere una serie in un grafico di tendenza
  • Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione di un grafico del Trend
  • Menu contestuale
  • Menu contestuale – Sottomenu Grafici del trend
  • Barra strumenti Grafico di tendenza