Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/08/2017

Cómo forzar un valor

Puede forzar un valor cuando desee anular un valor, por ejemplo, un valor de un dispositivo.

Mostrar más
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .

Para forzar un valor
  1. En WebStation, haga clic en el valor que desea forzar.

  2. En la fila del valor, haga clic en Forzar .

  3. Haga clic en Aplicar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Un valor forzado se identifica por el color naranja.

  • Forced Values
  • Liberación de un valor forzado