Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/08/2017

Liberación de un valor forzado

Puede liberar un valor forzado para que recupere su estado normal.

Mostrar más
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .

Para liberar un valor forzado
  1. En WebStation, haga clic en el valor que desea liberar.

  2. En la fila del valor, haga clic en Forzar .

  3. Haga clic en Aplicar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

El valor no forzado se muestra en su color original.

  • Forced Values
  • Cómo forzar un valor