Puede editar un evento de excepción de intervalo de fechas para cambiar la información sobre un evento de excepción.
En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione la programación que desea editar.
En el entorno de trabajo Programación, vaya al evento que desea editar.
En la cuadrícula del evento, haga clic en el evento de excepción de intervalo de fechas que desea editar.
Edite las propiedades.
Componente |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Excepción para ver los tipos de excepciones. |
Tipo de excepción |
Seleccione Intervalo de fechas para aplicar la excepción a la programación. |
Todo el día |
Seleccione Todo el día para un evento que se aplicará a todo el día. |
Hora de inicio |
Haga doble clic e introduzca una hora de inicio para el evento de excepción. |
Hora de fin |
Haga doble clic e introduzca una hora de fin para el evento de excepción. |
Valor |
Haga doble clic e introduzca un valor para el evento de excepción. |
Nombre |
Introduzca un nombre para el evento. |
Prioridad |
Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad). |
Año |
Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida. |
Mes |
Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes . |
Día del mes |
Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día y Último día como entradas válidas. |
Día de la semana |
Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada. |
Haga clic en Actualizar .
Para ayudarle a evitar errores, WebStation le alerta cuando hace cambios en una programación o un calendario aplicables a la fecha del día actual.