使用 时间表事件属性 对话框中的 单个日期例外视图 计划单个日期例外。
组成部分 |
描述 |
全天 |
选择以创建全天事件。 |
值 |
输入例外事件的值。 |
于 |
输入例外事件的开始时间。 |
至 |
输入例外事件的结束时间。 |
例外名称 |
键入事件的名称。 |
例外优先级 |
在 1(最高优先级)到 16(最低优先级)之间选择一个优先级数字。 |
事件类型 |
选择 单个日期 。 |
年 |
输入单个日期事件的年份。 |
月 |
输入单个日期事件的月份。 |
日期 |
输入单个日期事件在当月的日期。 |
星期几 |
输入单个日期事件是星期几。 |