earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
19-02-2020

Iniciar sessão em WorkStation como utilizador EcoStruxure Building Operation

Inicia sessão em WorkStation para aceder de forma segura às funções no EcoStruxure BMS.

Nota

​​Certifique-se de que possui uma licença WorkStation funcional e disponível. Uma licença funcional requer que inicie sessão em WorkStation. Para mais informações, consulte EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Mostrar mais
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Log on to WorkStation

You log on to WorkStation with your current Windows credentials, as another Windows user, or as an EcoStruxure Building Operation user. Your system administrator decides which type of user you log on as. ​

To log on to WorkStation using an EcoStruxure Building Operation account, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

To log on to WorkStation using a Windows account, you need to know the EcoStruxure BMS server.

The account information for both the EcoStruxure Building Operation account and the Windows account is provided by the system administrator.

Nota

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Para mais informações, consulte EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Remember me on this computer

For a faster log on in Workstation, use the Remember me feature to automatically fill in your user name, password, domain and server. Both Building Operation users and Windows users can use the Remember me feature.

Add a display name of the server address

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Log on to WebStation

To log on to WebStation, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

The account information for your account is provided by the system administrator.

Para iniciar sessão em WorkStation como utilizador EcoStruxure Building Operation
  1. Na caixa Nome de utilizador , introduza o seu nome de utilizador EcoStruxure Building Operation.

  2. Na caixa Palavra-passe , introduza a palavra-passe.

  3. Na caixa Domínio , introduza um nome de domínio. Se não tiver introduzido um nome de domínio, inicia sessão no domínio local.

  4. Selecione a opção de protocolo de transferência de hipertexto do Servidor para comunicar com o servidor EcoStruxure BMS.

  5. Na caixa Servidor , introduza um nome do servidor EcoStruxure BMS ou um endereço IP.

    Nota

    No menu, também pode escolher um nome de anfitrião do servidor a partir da lista. Quando começa a escrever o nome do anfitrião ou o número IP do servidor, ser-lhe-ão apresentadas sugestões da lista guardada.

    Nota

    Ao iniciar sessão num novo servidor, o respetivo endereço IP é adicionado à lista de servidores. É possível adicionar um nome a apresentar ao endereço do servidor para facilitar a sua localização na lista de servidores.

  6. Selecione Lembrar-me para a WorkStation recordar as suas definições.

  7. Clique em Iniciar sessão .

  8. Pode registar o sistema agora ou mais tarde:

    • Clique em Registar agora para registar o seu sistema. Para mais informações, consulte Registo do sistema .

    • Clique em Registar mais tarde para ignorar o registo e registar mais tarde.

  9. Se a janela Selecione área de trabalho padrão for apresentada, clique na área de trabalho que pretende ter como padrão.

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Iniciar sessão em WorkStation usando a sua conta de utilizador do Windows
  • Iniciar sessão em WorkStation como outro utilizador Windows
  • Guardar detalhes de início de sessão
  • Áreas de trabalho
  • Selecionar uma área de trabalho padrão
  • Mudar áreas de trabalho
  • Terminar sessão em WorkStation
  • Sair de WorkStation
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window
  • Registo do sistema
  • Registo online
  • Registar um sistema online
  • Registo offline
  • Registar um sistema offline