earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16-11-2018

Guardar detalhes de início de sessão

Para um início de sessão mais rápido, use a funcionalidade Lembrar-me para preencher automaticamente a sua informação de início de sessão.

Nota
  • Por motivos de segurança, a sua palavra-passe não é preenchida automaticamente.

Mostrar mais
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Log on to WorkStation

You log on to WorkStation with your current Windows credentials, as another Windows user, or as an EcoStruxure Building Operation user. Your system administrator decides which type of user you log on as. ​

To log on to WorkStation using an EcoStruxure Building Operation account, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

To log on to WorkStation using a Windows account, you need to know the EcoStruxure BMS server.

The account information for both the EcoStruxure Building Operation account and the Windows account is provided by the system administrator.

Nota

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Para mais informações, consulte EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Remember me on this computer

For a faster log on in Workstation, use the Remember me feature to automatically fill in your user name, password, domain and server. Both Building Operation users and Windows users can use the Remember me feature.

Add a display name of the server address

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Log on to WebStation

To log on to WebStation, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

The account information for your account is provided by the system administrator.

Para guardar os seus detalhes de início de sessão
  1. Na janela de boas vindas, selecione Lembrar-me neste computador .

  2. Clique em Iniciar sessão .

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Iniciar sessão em WorkStation como utilizador EcoStruxure Building Operation
  • Iniciar sessão em WorkStation como outro utilizador Windows
  • Selecionar uma área de trabalho padrão
  • Mudar áreas de trabalho
  • Terminar sessão em WorkStation
  • Sair de WorkStation
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window