Anhand des Kalendereditors können sie das Datum von Ausnahmeereignissen in einem Kalender spezifizieren. Sie können einfache Daten hinzufügen und entfernen. Der Kalender hilft Ihnen dabei alle Ausnahmeereignisse nur ein Mal zu spezifizieren, und dies nicht in jedem Zeitplan vornehmen zu müssen. Der Kalender wird dann mit jedem der Zeitpläne referenziert und alle Ausnahmedaten werden automatisch in den Zeitplänen markiert.
Alle Bearbeitungen, die im Editor vorgenommen werden, werden wirksam sobald sie hinzugefügt werden. Um Ihnen zu helfen Fehler zu vermeiden, warnt Sie WebStation, wenn Sie Änderungen im Zeitplan für das heutige Datum vornehmen.
Die folgende Abbildung zeigt den Kalendereditor, wobei die Ausnahmeereignissen in dem Kalender in grüner Farbe angezeigt werden.
Hellgrün zeigt an, dass ein Ereignis nicht in WebStation bearbeitet werden kann. Grün zeigt an, dass ein Ereignis in WebStation bearbeitet werden kann.
Wenn Sie den Mauszeiger über ein Ereignis bewegen, erscheint eine Kurzhilfe mit Informationen bezüglich des Ereignisses.