earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebHelp
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/04/2016
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Iscrizioni

Puoi iscriverti e ricevere notifiche via e-mail quando si verificano i seguenti eventi WebHelp:

  • Pubblicazione o aggiornamento di un topic di WebHelp

  • Aggiunta o modifica del contenuto di un topic della community

Se ci si iscrive agli aggiornamenti relativi agli argomenti, vengono comunicate tutte le modifiche apportate in una determinata lingua. Ad esempio, se ci si iscrive agli aggiornamenti sugli argomenti pubblicati in inglese, non si riceverà alcuna e-mail di notifica in caso di aggiornamento di un argomento in danese. Ricevi una sola notifica al giorno. L'e-mail contiene i link a tutti i topic che sono stati pubblicati o aggiornati durante il giorno.

Se decidi di ricevere gli aggiornamenti relativi a tutti i contenuti della community, ricevi una sola notifica al giorno. L'e-mail contiene i link ai contenuti della community che sono stati inseriti o modificati da altri utenti durante il giorno. Quando aggiungi o modifichi il contenuto di un topic, WebHelp crea un thread per il contenuto della community e attiva l'iscrizione per gli aggiornamenti relativi a quel thread. Questo significa che ricevi le e-mail di notifica direttamente nel momento in cui gli altri utenti aggiungono o modificano le informazioni in un contenuto della community.

Accedere a WebHelp per iscriversi agli eventi di WebHelp.

  • Features
  • Accedi
  • Pagina di WebHelp per Iscrizione agli Aggiornamenti
  • Contenuti della community
  • Subscribing to Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from a Community Content Thread