SpaceLogic 蓝牙适配器可让您建立指向 MP 和 RP 控制器的蓝牙连接。将 SpaceLogic 蓝牙适配器插入相应的 SpaceLogic 传感器以连接至控制器。适配器通过传感器总线使用 RS-485 电缆与BACnet/IP 控制器通信。
有关更多信息,请参阅 Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller
.
通知
|
SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
|
有关更多信息,请参阅 Commission 移动应用程序概述
.
action_zoom_plus_stroke
图:
SpaceLogic 蓝牙适配器连接性
RP 控制器板载 BLE
您可以使用低功耗蓝牙 (BLE) 连接到 RP 和 MP 控制器。BLE 使能您能够在配置 IP 网络基础设施之前调试 BACnet/IP 控制器,并改善现场调试时间和生产率。使用 RP 控制器时,您可以使用其板载 BLE 或 BLE 适配器和 SpaceLogic 传感器进行连接。在 MP 控制器中,您可以使用 Commission 移动应用程序 BLE 适配器通过控制器的传感器总线进行连接。
有关更多信息,请参阅 RP 控制器板载 BLE
.
使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器
SpaceLogic 蓝牙适配器允许您建立与 SpaceLogic 和 EasyLogic 控制器型号的蓝牙连接。要通过 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至设备,必须用线缆将 SpaceLogic 传感器连接至控制器。
有关更多信息,请参阅 使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器
.
更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码
您可更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 以实现最佳安全实践。SpaceLogic 蓝牙适配器 PIN 设计为 333666 的默认代码并应当更改至安全代码,然后再执行设备调试。
有关更多信息,请参阅 更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码
.
执行 SpaceLogic 蓝牙适配器的出厂重置
您可在 SpaceLogic 蓝牙适配器上执行出厂重置以擦除当前 PIN。
有关更多信息,请参阅 执行蓝牙适配器的出厂重置
.
SpaceLogic 蓝牙适配器 LED 功能
SpaceLogic 蓝牙适配器 LED 灯显示不同的序列以指示各种功能。
有关更多信息,请参阅 蓝牙 LED 功能
.